请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7841 我支持的客户希望使用 ISO7841FDWW 来隔离 DSP 和 ARM 处理器之间的 SPI 链路。
认证标准为 EN 61010-1:2010 (第3版)、工作电压高达1000Vrms。
在数据表第9页的表格中、该规格在 TUV 认证中提及、但在 CSA 中未提及。
根据表上方的行、列出了计划的 CSA 认证。 这是否也适用于 EN 61010-1:2010?