This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7841:ISO7841FDWW 获得 CSA 的 EN 61010-1:2010认证

Guru**** 2386470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/600699/iso7841-iso7841fdww-is-en-61010-1-2010-certification-for-csa

器件型号:ISO7841

我支持的客户希望使用 ISO7841FDWW 来隔离 DSP 和 ARM 处理器之间的 SPI 链路。

认证标准为 EN 61010-1:2010 (第3版)、工作电压高达1000Vrms。

在数据表第9页的表格中、该规格在 TUV 认证中提及、但在 CSA 中未提及。

根据表上方的行、列出了计划的 CSA 认证。 这是否也适用于 EN 61010-1:2010?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    TUV 已根据 以下三个标准认证 ISO7841FDWW 高达1000Vrms (增强型)的工作电压:

    • CAN/CSA C22.2 No. 61010-1:2012
    • UL 61010-1:2012
    • EN 61010-1:2010

    TUV 证书可通过以下网址在线获取:

    因此、没有计划再次以1000 Vrms 的电压对来自其他机构的相同标准进行认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这已于6月6日得到答复。