主题中讨论的其他器件: ISO7420、Strike
您好!
客户在下面有两个问题。
请听我说。
Q1:载波频率有多快?
Q2:发射减少功能的展频范围是多少?
客户在噪声插入测试中遇到问题。
正是输入和输出之间的电压波形不同。
他想知道要考虑这个问题。
约为100bps。
此致、
Shimizu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Anand、您好!
感谢你的答复。
我在下面回答。
>您能否提供有关故障的更多详细信息?
>发生了什么问题? ISO7720F 是否未通过 IEC-61000-4-5认证?
->客户系统为400W 功率调节器。
ISO7720F 用于隔离 IGBT 驱动器。
当客户测试 IEC-61000-4-5时、IGBT 中断。
客户认为这是同时导通高侧 FET 和低侧 FET 的原因。
之前、客户使用过 ISO7420。 此时、当客户测试 IEC-61000-4-5时、IGBT 中断。
这是 ISO7420操作不正确的原因。
下图是 ISO7420问题的波形。
>客户测试的 IEC-61000-4-5级别是什么? (电压电平)
->2kV
>您是否还能描述失败的性质?
->我现在仍然无法完成。
我请求了 ISO7720F 的波形。
客户认为 IGBT 损坏的原因是 ISO7720F 操作不正确。
>器件承受应力后出现了什么问题? 更高的 ICC 或器件功能?
->当客户测试 IEC-61000-4-5时,会发生此问题。
此致、
Shimizu