This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7340-Q1:ISO7340-Q1 NC 端子

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7340-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/604551/iso7340-q1-iso7340-q1-nc-terminal

器件型号:ISO7340-Q1

您好!

 

请回答客户的以下问题。

 

客户希望在不同情况下以相同的方式安装 ISO7340-Q1和另一个隔离器。

因此、它们将一些信号连接到引脚7 (ISO7340-Q1的 NC 端子)。

 

数据表第4页的引脚功能表如下所示。

 NC:没有内部连接的连接引脚悬空

 

-这是否意味着引脚7完全没有内部连接?

-将任何信号连接到 NC 端子(引脚7)是否没有问题?

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshio Ushikubo,

    如数据表中所述、NC 引脚没有内部连接、保持断开状态。
    客户计划使用什么其他 IC 来代替 ISO7340-Q1? 引脚7上存在什么信号?

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tejas-San、您好!

     

    感谢你的答复。

     

    我无法在这里找到竞争对手器件型号。

    客户将5V PS 连接到 ISO7340-Q1 NC 端子。

     

    如果有任何问题、请提供建议吗

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tejas-San、您好!

    请回答我在2017年6月22日星期四发布的问题。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshio、

    对这方面的延迟答复表示歉意。
    如果 NC 引脚连接到5V PSU、则不会出现任何问题。

    此致、
    Anand Reghunathan