请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7340-Q1 您好!
请回答客户的以下问题。
客户希望在不同情况下以相同的方式安装 ISO7340-Q1和另一个隔离器。
因此、它们将一些信号连接到引脚7 (ISO7340-Q1的 NC 端子)。
数据表第4页的引脚功能表如下所示。
NC:没有内部连接的连接引脚悬空
-这是否意味着引脚7完全没有内部连接?
-将任何信号连接到 NC 端子(引脚7)是否没有问题?
此致。