Other Parts Discussed in Thread: ISO7141CC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7141CC 在设计用于混合电压运行的 ISO7141CC 中、我的意思是、例如 VCC1 = 3.3V 和 VCC2 = 5.0V。 当 ISO7141CC 设计用于混合电压时、混合模式下的开关特性是什么? 数据表仅提供了 VCC1和 VCC2在相同电压下的开关特性信息。