This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7141CC:专为混合电压操作而设计

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7141CC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/603742/iso7141cc-designed-for-mixed-voltage-operation

器件型号:ISO7141CC

在设计用于混合电压运行的 ISO7141CC 中、我的意思是、例如 VCC1 = 3.3V 和 VCC2 = 5.0V。 当 ISO7141CC 设计用于混合电压时、混合模式下的开关特性是什么? 数据表仅提供了 VCC1和 VCC2在相同电压下的开关特性信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、ISO7141CC 可在两侧使用不同的电源电压运行。 示例:VCC1可在3.3V 下运行、VCC2可在5.0V 下运行。
    由于两侧是隔离的、因此一侧的电源电压不会影响另一侧。

    我知道、数据表在 给定不同电源电压时没有开关特性、但仍可以通过第6.9和6.10节进行大致估算。
    示例当 IC 在 VCC1 = 3.3V 和 VCC2 = 5.0V 的条件下运行时、传播延迟时间的最小规格将介于12ns (5V 规格)和15ns (3.3V 规格)之间。   其他开关规格的范围也可以用同样的方法计算出来。

    这种粗略估算是否足以满足您的应用需求?

    此致、
    Anand Reghunathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand、您好!

    感谢快速响应。 是的、这一粗略估计对我来说已经足够好了。

    此致、
    Michael