This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7421:ISO74xx 的安全分析

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/565943/iso7421-safety-analysis-of-iso74xx

器件型号:ISO7421
主题中讨论的其他器件:ISO7721

您好!

我的铁路客户希望进行安全分析、有两个问题:

输入和输出短路的可能性是什么? 短路 将在什么条件下发生?

2.如果隔离电压超过规格、会发生什么情况?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne Liu、

    如果隔离器隔离栅的电压超出隔离器的额定限值,隔离栅将会断开,从而造成短路
    之间的差异。

    如果客户需要更高的隔离等级、我建议推广 ISO7721增强型隔离器。

    有关隔离器故障模式的更多信息、请参阅以下白皮书
    www.ti.com/.../slyy081.pdf

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tejas、

    非常感谢您的帮助。

    还有几个问题:

    1.如果隔离层损坏,除了 没有隔离功能外,数字通信是否仍然正常工作? 系统需要知道隔离层已损坏、系统  处于危险 状态、因为不会隔离。 如果通信仍然正常、系统是否有任何方法可以知道隔离层已损坏?

    2.在故障模式 An 中 、它会指出

      串联电容器的 TI 增强型隔离器中的隔离器  

    隔离、这种损坏仅限于一个电容器。
    这会使另一个电容器完好无损、从而导致这些情况
    隔离器无法“打开”,因此,请保持
    基本隔离。

     

    与问题1相同的问题、在本例中、如果隔离层损坏、数字通信是否仍然正常工作? ISO77xx 和 ISO784x 串行器件都是串联电容器隔离吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne Liu、

    以下是您的问题的答案、

    1) 1)如果是基本隔离、则在制动闸关闭时、通信可能会工作、也可能不工作。 这完全取决于隔离器承受的应力类型。 因此、始终建议根据应用仔细选择隔离器。 需要更高隔离等级的应用、或者如果是安全关键型应用、我们建议客户使用强制型隔离器。

    2)对于增强型隔离(使用串联电容器的 TI 增强型隔离器),隔离损坏仅限于一个电容器,我们观察到过载侧的电路即使在电容器损坏之前也会出现故障,因此通信将无法正常工作。 由于另一个电容器完好无损、系统仍将受到基本隔离的保护。


    此致
    Tejas