Other Parts Discussed in Thread: ISO7721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7421 主题中讨论的其他器件:ISO7721
您好!
我的铁路客户希望进行安全分析、有两个问题:
输入和输出短路的可能性是什么? 短路 将在什么条件下发生?
2.如果隔离电压超过规格、会发生什么情况?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tejas、
非常感谢您的帮助。
还有几个问题:
1.如果隔离层损坏,除了 没有隔离功能外,数字通信是否仍然正常工作? 系统需要知道隔离层已损坏、系统 处于危险 状态、因为不会隔离。 如果通信仍然正常、系统是否有任何方法可以知道隔离层已损坏?
2.在故障模式 An 中 、它会指出
串联电容器的 TI 增强型隔离器中的隔离器
隔离、这种损坏仅限于一个电容器。
这会使另一个电容器完好无损、从而导致这些情况
隔离器无法“打开”,因此,请保持
基本隔离。
与问题1相同的问题、在本例中、如果隔离层损坏、数字通信是否仍然正常工作? ISO77xx 和 ISO784x 串行器件都是串联电容器隔离吗?
谢谢。