This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:询问 ISO7441布局宽度建议

Guru**** 2547320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/625892/iso7741-asking-for-the-iso7441-layout-width-suggestion

器件型号:ISO7741


大家好、
客户希望查看 SOIC 和 SSOP 封装的布局建议宽度。

您能否提供有关宽度的建议?

www.ti.com/.../iso7741.pdf ,第29页

谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    有关 SSOP 封装的建议焊盘图案和宽度、请参阅数据表的第33和34页。
    同样、第36页和第37页显示了 SOIC 封装的建议。

    请告诉我是否需要进一步澄清。 谢谢。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    客户是否必须使空间的宽度与封装尺寸保持一致?  客户能否将空间的宽度保持在100mil 以下?
    客户是否必须在芯片下方进行切槽?


    谢谢、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    为了达到完全隔离规格、需要在 PCB 上保持与器件封装相同的爬电距离和间隙。 如果未保持这一状态、则无法保证数据表中列出的器件的隔离规格。

    为了更加明确、这是因为空气在较高的电压下会发生电介质击穿、从而导致高电压从 GND1传递到 GND2。 需要保持大约8mm 的间隙、以便在不发生空气击穿的情况下能够容忍8kV 的浪涌事件。 如果此间距减小、空气击穿电压也会降低。

    客户可以在芯片下方进行凹槽设计、以增加通过 PCB 的爬电距离。 在大多数情况下、PCB 的材料等级低于器件封装的材料等级。 这意味着、要实现相同的隔离额定值、通过 PCB 材料的爬电距离需要大于通过器件封装的爬电距离。 具有沟槽有助于实现这种额外的爬电距离。

    请参阅以下 E2E 帖子、其中我详细解释了通过 PCB 的爬电距离的重要性。
    https://e2e.ti.com/support/isolation/digital_isolators/f/1013/t/621581

    如果有任何疑问,请告诉我。

    此致、
    Anand Reghunathan