请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7320-Q1 主题中讨论的其他器件: ISO7321-Q1
你(们)好
我们的客户评估了 ISO7320-Q1和 ISO7321-Q1的 EMC 性能、因此、与竞争对手相比、这些器件可提供出色的 EMC 特性。
您能否确认以下请求?
-您能否分享 EMC 评估结果(如果有)?
-为什么这些器件能够提供良好的 EMC 稳定性? 您能告诉我们您的专业知识吗?
贝斯特雷加兹