This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7320-Q1:出色的 EMC 特性

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7320-Q1, ISO7321-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/631266/iso7320-q1-superior-emc-characteristics

器件型号:ISO7320-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7321-Q1

你(们)好

我们的客户评估了 ISO7320-Q1和 ISO7321-Q1的 EMC 性能、因此、与竞争对手相比、这些器件可提供出色的 EMC 特性。

您能否确认以下请求?

-您能否分享 EMC 评估结果(如果有)?

-为什么这些器件能够提供良好的 EMC 稳定性?  您能告诉我们您的专业知识吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您认可 ISO732x 器件的 EMC 改进。

    您能否分享一些有关已完成测试的其他详细信息?
    在评估期间进行了哪种测试/哪种标准测试? 我可以提供相应的详细信息。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Anand

    感谢你的答复。
    根据客户的说法、这是基于 CISPR25的发射测试。

    您是否有要共享的信息?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我没有 ISO73xx 器件的 CISPR25数据。 我在下面包含了 ISO77xx 器件的 CISPR25数据。
    与 ISO73xx 器件相比、ISO77xx 系列器件具有出色的隔离和 EMC/EMI 性能。 我建议客户使用 ISO77xx 器件代替 ISO73xx 器件。
    请告诉我客户是否可以使用此数据。

    此致、
    Anand Reghunathan

    e2e.ti.com/.../ISO774x_5F00_CISPR25_5F00_E2E.pdf