This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3086:推荐器件

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/630644/iso3086-recommend-device

器件型号:ISO3086
主题中讨论的其他器件:ISOW7841

你(们)好

我的客户正在申请隔离式 RS485器件。 要求如下:电源为3.3V;半双工;数据速率大于500Kbps;信号和电源都需要隔离;RS485器件应产生隔离式电源。 作为客户反馈。 ADI ADM2582符合此要求。 我们是否有类似的解决方案? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    目前、我们没有能够提供隔离式电源+ RS-485接口的单个器件。

    但是、请务必查看我们的 ISOW7841+SN65HVD147x 组合解决方案。
    http://www.ti.com/tool/TIDA-00892。
    与其他市场相比、此参考设计将具有出色的隔离性能和改进的 RS-485规格。
    该设计还展示了如何将组合封装设计为几乎适合单个 IC 所需的解决方案空间。

    如果您对设计有任何疑问/疑虑、请告诉我。

    此致、
    Anand Reghunathan