Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO3086 主题中讨论的其他器件:ISOW7841
你(们)好
我的客户正在申请隔离式 RS485器件。 要求如下:电源为3.3V;半双工;数据速率大于500Kbps;信号和电源都需要隔离;RS485器件应产生隔离式电源。 作为客户反馈。 ADI ADM2582符合此要求。 我们是否有类似的解决方案? 谢谢!
此致
David