请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7721 主题中讨论的其他器件: ISO7720
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
是否可以为 ISO7721器件请求.step 和.bxl 文件? 我想将它们导入到 Altium 中、但 TI.com 中缺少它们。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对拖延答复表示歉意。
请查找随附的 ISO7721DW .bxl 文件
此致
Tejas