This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ISO7721:ISO7721缺少.step 和.bxl 文件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/615234/webench-tools-iso7721-iso7721-missing-step-and-bxl-files

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISO7720

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

是否可以为 ISO7721器件请求.step 和.bxl 文件?  我想将它们导入到 Altium 中、但 TI.com 中缺少它们。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我实际上在寻找 ISO7720 .step 和.bxl 文件。  请将这些内容发布在 TI.com 上吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将检查我们是否有适用于 ISO7720的 STEP 和 BXL 文件、并返回给您。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Tejas!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对拖延答复表示歉意。

    请查找随附的 ISO7721DW .bxl 文件

    此致

    Tejas

    e2e.ti.com/.../ISO7721_5F00_DW_5F00_16.bxl