Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211
您好!
USB 器件旨在通过 ISOUSB211与计算机连接。 它的连接路径是 计算机 USB 端口--USB 设备板(ISOUSB211 -- USB 通信 IC)。
#1、当 USB 设备主板插入计算机 USB 端口时、计算机的设备管理器可以指示 USB 设备主板已成功连接、但在大约10秒后 、USB 设备主板将自动从计算机上移除( USB 设备管理器中未列出 USB 设备主板)。
#2如果没有在计算机设备管理器中选择"允许计算机关闭此设备以节省功耗"项目、USB 设备板可以与 computer.it 保持连接、这意味着自动断开连接问题消失了。让我们详细介绍一下这一点
首先 ,USB 设备板插入计算机 USB 端口,计算机的设备管理器可以指示 USB 设备板已成功连接。 然后立即打开计算机设备管理器\通用串行总线控制器\EMCC 营销卡(客户 USB 设备板名称)\properties\Power management (如附图所示),然后取消选择 “允许计算机关闭此设备以节省电源”项 ,然后 USB 设备板始终可以列在计算机设备管理器中。
问题:
ISOUSB211的"支持 L1 (睡眠)和 L2 (挂起)低功耗状态"功能是否会导致此问题? 如果是,是否可以禁用此功能?
默认 情况下、由于 Windows 系统中选择了"允许计算机关闭此设备以节省电源"项目、 因此是否有任何建议客户 电路板驱动程序软件来解决此
问题?