This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:USB 设备插入计算机 USB 端口约10秒后、将自动移除 USB 设备以连接计算机

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1186200/isousb211-usb-devices-will-be-automatically-remove-to-connect-with-computer-after-usb-device-is-plug-in-computer-usb-port-for-about-10s

器件型号:ISOUSB211

您好!

   USB 器件旨在通过 ISOUSB211与计算机连接。 它的连接路径是 计算机 USB 端口--USB 设备板(ISOUSB211 -- USB 通信 IC)。

  #1、当 USB 设备主板插入计算机 USB 端口时、计算机的设备管理器可以指示 USB 设备主板已成功连接、但在大约10秒后 、USB 设备主板将自动从计算机上移除(  USB 设备管理器中未列出 USB 设备主板)。

#2如果没有在计算机设备管理器中选择"允许计算机关闭此设备以节省功耗"项目、USB 设备板可以与 computer.it 保持连接、这意味着自动断开连接问题消失了。让我们详细介绍一下这一点

  首先 ,USB 设备板插入计算机 USB 端口,计算机的设备管理器可以指示 USB 设备板已成功连接。 然后立即打开计算机设备管理器\通用串行总线控制器\EMCC 营销卡(客户 USB 设备板名称)\properties\Power management (如附图所示),然后取消选择  “允许计算机关闭此设备以节省电源”项 ,然后 USB 设备板始终可以列在计算机设备管理器中。  

   问题:

ISOUSB211的"支持 L1 (睡眠)和 L2 (挂起)低功耗状态"功能是否会导致此问题? 如果是,是否可以禁用此功能?

默认   情况下、由于 Windows 系统中选择了"允许计算机关闭此设备以节省电源"项目、 因此是否有任何建议客户 电路板驱动程序软件来解决此 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您的联系。 请参阅以下我的输入、

    1. 根据您的描述、我了解 ISOUSB211正在连接到计算机(主机)以供使用的外设板(器件)上使用。 您能否确认外设产品/应用是什么?
    2. 请注意、ISOUSB211对主机和器件都保持透明、主要是在不让它们感到存在的情况下从一侧交换信息。 即、器件不知道它连接到 ISOUSB211、认为它直接连接到主机、认为它直接连接到器件的主机也是如此。 由于 ISOUSB211仅在两侧传输信息、因此它不会获得自己的 USB 主机/器件、如设置、并且无法启用/禁用其功能。
    3. 如果需要启用/禁用某个特定功能、则应在主机或器件中执行该操作、ISOUSB211端口上也会反映此操作。
    4. ISOUSB211不支持 L1和 L2模式、但不控制这些模式。 主机/外设负责通过空闲模式相互进入这些模式、而 ISOUSB211恰好反映了相同的情况。
    5. 要禁用此功能、您可以在主机/设备中禁用它、这似乎是您在计算机设备管理器设置中所做的操作、而且工作正常。
    6. 我知道这不是避免 L1/L2状态的便捷方法、替代方法是在外设软件中处理这一问题、不要让它空闲足够长、避免进入 L1/L2模式。

    我希望这说明了 ISOUSB211在这个特定问题中的作用、并且 ISOUSB211支持 L1/L2状态、但它不控制或影响它们。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao