请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO3082 您好!
我的客户正在将 IC ADM2483用于其测量器件。
现在 、他们使用 IC ISO3082和 ISO15DWR (附有照片和原理图)进行了 PCB 布局
但在通信中存在问题。 与其主机器件的通信不稳定。 采用 ISO3082/15时的数据速率低于采用 ADM2483时的数据速率。
在这里、我要附上通信的电路图和时间图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.