This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO15DWR、ADM2483BRWZ

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/612974/iso3082-iso15dwr-adm2483brwz

器件型号:ISO3082

您好!   

我的客户正在将 IC ADM2483用于其测量器件。  

现在 、他们使用 IC ISO3082和 ISO15DWR (附有照片和原理图)进行了 PCB 布局

但在通信中存在问题。 与其主机器件的通信不稳定。 采用 ISO3082/15时的数据速率低于采用 ADM2483时的数据速率。

在这里、我要附上通信的电路图和时间图。

此致、Peter Cheremisov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您能否分享您所附波形的一些说明?
    我知道共享的原理图是设计的 ISO 区域吗?
    请告诉我波形的详细信息? 您能否提到波形的捕获位置?
    是在 RXD、TXD 还是总线线上捕获的?

    谢谢、此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    波形已在 IC 旁边的 A 和 B 线中捕获。  

    从 PC 到器件的输入和输出封装所示的波形。  

    我希望这是一个众所周知的问题,已经得到解决。 :(