请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISOW7841 主题中讨论的其他器 件:ISO7841、ISO7741Hi、我想使用 FPGA 来控制外部逻辑、FPGA 的 VCCIO 为3.3V、器件的电平为5V。 我可以使用 ISO784x 或 ISOW784x 作为电平变压器(移位)吗? 即、FPGA 的输出直接连接到 ISOW784x 或 ISO784x、并设置 VCC=5V、VISO=5V、以便隔离侧的电平为5V CMOS? 谢谢!