This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISO784x 或 ISOW784x 是否可用作电平变压器? 即从3.3V LVCMOS 到5V CMOS?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7841, ISOW7841, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/609703/isow7841-can-iso784x-or-isow784x-be-used-as-level-transformer-i-e-from-3-3v-lvcmos-to-5v-cmos

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器 件:ISO7841、ISO7741Hi、我想使用 FPGA 来控制外部逻辑、FPGA 的 VCCIO 为3.3V、器件的电平为5V。 我可以使用 ISO784x 或 ISOW784x 作为电平变压器(移位)吗? 即、FPGA 的输出直接连接到 ISOW784x 或 ISO784x、并设置 VCC=5V、VISO=5V、以便隔离侧的电平为5V CMOS? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我知道、要求是将以3.3V 电压运行的 FPGA IO 线路直接连接到以5V 电压运行的隔离器的数字线路。 根据阈值级别、这可能起作用、也可能不起作用。
    从隔离器的角度来看、只要满足高阈值和低阈值、就不会出现任何问题。
    但从 FPGA 的角度来看、请检查是否可以向 FPGA 的3.3V IO 线路施加5V 电压、以及阈值电平是否可以实现可靠通信。

    另一种选择是使用没有集成电源的数字隔离器(如 ISO784x 或 ISO774x)、并在3.3V 时直接与 FPGA 连接的隔离器一侧以及5V 时隔离器的另一侧进行操作。
    在某些条件下、ISOW784x 器件(具有集成电源的隔离器)也可以使用上述选项。

    如果上述说明不清楚、您能否分享 FPGA 和隔离器之间所需连接的图?
    如果我们继续讨论连接图、我们可以更清晰。

    此致、
    Anand Reghunathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的回复。 我的 FPGA VCCIO 为3.3V。 之前、我首先需要将控制信号传输至5V、然后使用光耦合器隔离输出。 或者使用光耦合器接收输入信号、然后在连接到 FPGA 之前将逻辑电压降压到3.3V。 BTW、如何附加图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否需要以5V 电压运行数字隔离器?
    ISO7841和 ISO7741甚至 ISOW7841等数字隔离器(具有集成电源)能够使用3.3V 电源电压运行。
    如果为隔离器提供3.3V 电源、FPGA 可以直接与 IC 连接、而不会出现任何问题。 在这种情况下、不需要电平转换。

    要将图像附加到 E2E 帖子、请单击"使用丰富的格式"。

    此致、
    Anand Reghunathan