This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:RS485自动 TX 使能电路分析

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/651676/iso7721-rs485-automatic-tx-enable-circuit-analysis

器件型号:ISO7721

大家好、

我的客户正在使用我们的 ISO7721和 SN65HVD3082来实现隔离式485接口。 RS485需要两个数据信号和两个或一个控制、但它们只使用一个部分 ISO7721来实现。 它们使用由 MOSFET 开关形成的自动 TX 使能电路。 其电路如下所示。 我对该电路感到困惑、并能理解该电路的工作原理。 那么、您能帮助分析电路工作原理吗? 任何评论都值得高度赞赏。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    感谢您发帖、我们很乐意为您提供帮助!

    让我们将其分解为两种情况。
    情况1:如果 UARTAO_TXD = VIB =逻辑1 (~3.3V),则 VOB =引脚6 =逻辑1 (= 5V)。 这进入 N 沟道 FET Q3 (BSS138)的栅极输入、其源极端子连接到 GND_A0、漏极连接到 RS485芯片的引脚2和3。 因此、如果输入栅极信号为高电平、则 NMOS 打开并将漏极下拉至~0V (= GND_A0)。 因此、DE = 0且 RE_bar (PIN2)= 0、这意味着在 RS485芯片中、驱动器被禁用、接收器被启用。 因此、总线线路 A 和 B 的数据可以通过(引脚7)输入-> UARTA0_RXD 输出传输到"R"引脚输出。

    CASE2:如果 UARTAO_TXD = VIB =逻辑0 (~ 0V)、则 VOB =引脚6 =逻辑0 (~0V)。 因此,NMOS 的栅极输入现在处于低电平,这意味着 FET 是*关*。 这意味着1K 上拉电阻器 R95将被动地将漏极电压上拉至5V。 如果漏极= DE = RE_BAR (PIN2)=~5V、那么
    驱动程序现在已*启用*,接收器已禁用。 这意味着任何输入数据都将传递到 RS485总线。 信号路径现在将为:UARTA0_TXD->VOB -> D (RS485的引脚4)-> RS485总线上的 B 和 A 线路。

    因此 TXD 输入控制数据流。

    我希望这对您有所帮助!
    此致、
    Abhi