请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7721 大家好、
我的客户正在使用我们的 ISO7721和 SN65HVD3082来实现隔离式485接口。 RS485需要两个数据信号和两个或一个控制、但它们只使用一个部分 ISO7721来实现。 它们使用由 MOSFET 开关形成的自动 TX 使能电路。 其电路如下所示。 我对该电路感到困惑、并能理解该电路的工作原理。 那么、您能帮助分析电路工作原理吗? 任何评论都值得高度赞赏。
谢谢、此致、
将会