This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:避免辐射发射的设计注意事项

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/638481/isow7841-design-consideration-to-avoid-radiated-emission

器件型号:ISOW7841

我想在我的项目中使用 ISOW7841数字隔离器。但我想知道它会在电路板中产生任何辐射效应吗??

该隔离器用于一个子板,该子板用于测量电流和电压。 该板具有32个隔离通道、处理器和电源等 电路板尺寸为125mm * 85mm。 这些组件几乎紧密封装在顶层和底层。 隔离器将位于两层。 子板将插入主板,两个主板都有10mm 间隙。两个主板都将通过 FMC-HPC 连接器进行通信。

它是在电路板本身还是在主板中产生任何辐射问题?

为了避免辐射发射,我应该采取哪些预防措施?

请帮助我获得最佳设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的经验是、您可能会遇到 ISOW7841产生的辐射发射、尤其是在您的器件连接了电缆的情况下。
    我必须修改电路板以将 EMC 滤波添加到 ISOW7841电源和所有电缆连接中、以解决 ISOW7841电源工作频率谐波下电缆的辐射发射问题。

    产品发生故障 CISPR11 B 级、所有故障点都与 ISOW7841相关。

    您应阅读应用手册 SLLA368A 并遵循其中的建议。 如图7所示、我已将图13中所示的方案与 Y2电容器一起使用、但我没有实现图8中建议的重叠平面;这在我的电路板上很困难。

    我将在下周测试我的新电路板