Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISOW7841 我想在我的项目中使用 ISOW7841数字隔离器。但我想知道它会在电路板中产生任何辐射效应吗??
该隔离器用于一个子板,该子板用于测量电流和电压。 该板具有32个隔离通道、处理器和电源等 电路板尺寸为125mm * 85mm。 这些组件几乎紧密封装在顶层和底层。 隔离器将位于两层。 子板将插入主板,两个主板都有10mm 间隙。两个主板都将通过 FMC-HPC 连接器进行通信。
它是在电路板本身还是在主板中产生任何辐射问题?
为了避免辐射发射,我应该采取哪些预防措施?
请帮助我获得最佳设计