This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501 SPICE 模型不起作用!

Guru**** 2924070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/744943/sn6501-sn6501-spice-model-does-not-work

器件型号:SN6501
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

尊敬的 TI 工程师:  

 SN6501组件的 PSpice 模型似乎不正确。 当我打开.LIB 文件时、它会显示随机文本。  

我使用 LTSPICE 运行一些仿真、我需要正确的器件模型。  

请告诉我、您是否是以正确方式使用 Spice 模型的方法。  

此致、  

AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    感谢您选择 TI 器件。 SN6501 PSpice 模型已加密、因此在导入到 LT Spice 后并尝试仿真与"节点太少"相关的错误将会显示、并且仿真将不会运行。

    或者、可在 SN6501产品页面的工具和软件选项卡上找到针对 TINA-TI 进行优化的瞬态模型、并与 TI 的免费 TINA-TI 仿真器配合使用。 下载页面 找到。

    要在 LT Spice 中使用未加密模型、请打开 SPICE 程序并单击文件->新建符号
    然后将.LIB SPICE 文件拖到新符号窗口中。

    然后、模型将显示为文本。 向下滚动到第一个.SUBCKT 行
    在同一行中突出显示".SUBCKT"之后的第一个模型名称(在本例中为"SN6501_TRANS")

    然后右键单击并选择创建符号、然后单击是。


    我对此不兼容表示歉意。 请告诉我、如果使用 PSpice 或 TINA-TI、则不适合您。


    尊敬的、
    Manuel Chavez


    感谢 Michael DeSando 在此处提供有关论坛主题的技术指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型不适用于 LTSPICE、我使用相同的步骤导入其他模型。 这个不奏效。

    我下载了 Tina TI、该组件可与之配合使用。 但是、Tina TI 的功能非常有限。 例如、如何在 Tina TI 中对推挽式变压器建模?  

    我无法从初级侧和次级侧访问中间抽头的变压器。 在 LTSPICE 中、我只需编写 SPICE 指令即可创建任何变压器。 在 Tina TI、我没有此选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    感谢您使用 TINA-TI。 您可以看到、推挽式变压器可能需要与物理电路不同的模型; SN6501产品页面的工具和软件选项卡上的 TINA-TI 参考设计 是一个很好的起点。 很抱歉耽误您的时间、但请允许我2-4天回答适当的解决方案。

    TI 的其他器件型号会进行加密、因此第二个选项是使用分立式组件对该器件建模、该组件不会显示器件行为、但会提供一般功能。

    让我知道您喜欢哪种方法。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    但愿你是如此。 我已请求为您制作 SN6501的未加密模型-如果您希望进行此仿真的方法仍使用 IC 模型、我将跟踪此主题或通过电子邮件进行跟踪。

    如果时间是这里的一个问题、可以根据 SN6501 数据表的第12页方框图在 LT Spice 中构建一个离散模型 -如下所示。



    如果您在 LT Spice 中实现离散仿真时需要帮助、请告诉我。 如前所述、我将更新有关 SN6501型号的此主题。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    自上次聊天以来已经过去了一段时间、因此我将关闭此主题。 但是、请注意、TI 愿意在产品线批准和 NDA 协议的基础上提供我们 SN6501的未加密仿真模型。

    感谢您使用 E2E 论坛!


    祝你一切顺利、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请向我提供未编写脚本的调制器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    我已向您发送连接请求、以便我们可以私下启动此过程。


    感谢您选择 TI 器件、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以向我发送 要在 LT-Spice 中使用的未加密模型吗?

    非常感谢、

    Rz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RZ、

    我已接受您的联系请求、并将通过 PM 跟进。


    感谢您在 E2E 论坛上发帖!


    快乐的假期
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有、

    有关未加密模型的一些重要免责声明:

    1) 1)不 支持 LT Spice。 这是为了遵守 我们的 IP 法规以及相关公司和供应商的许可限制。  未加密模型按原样提供,旨在与 PSpice 和 Tina-TI 配合使用。 因此、 很抱歉、我们无法支持这两个之外的仿真器。

    2) 2)未加密模型不能在没有 NDA 的情况下发布、除非另有明确说明[本政策特定于每个产品]。

    感谢您的理解。

    此致、

    Abhi