主题中讨论的其他器件: TINA-TI
尊敬的 TI 工程师:
SN6501组件的 PSpice 模型似乎不正确。 当我打开.LIB 文件时、它会显示随机文本。
我使用 LTSPICE 运行一些仿真、我需要正确的器件模型。
请告诉我、您是否是以正确方式使用 Spice 模型的方法。
此致、
AJ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、AJ、
感谢您选择 TI 器件。 SN6501 PSpice 模型已加密、因此在导入到 LT Spice 后并尝试仿真与"节点太少"相关的错误将会显示、并且仿真将不会运行。
或者、可在 SN6501产品页面的工具和软件选项卡上找到针对 TINA-TI 进行优化的瞬态模型、并与 TI 的免费 TINA-TI 仿真器配合使用。 下载页面 上找到。
要在 LT Spice 中使用未加密模型、请打开 SPICE 程序并单击文件->新建符号
然后将.LIB SPICE 文件拖到新符号窗口中。
然后、模型将显示为文本。 向下滚动到第一个.SUBCKT 行
在同一行中突出显示".SUBCKT"之后的第一个模型名称(在本例中为"SN6501_TRANS")
然后右键单击并选择创建符号、然后单击是。
我对此不兼容表示歉意。 请告诉我、如果使用 PSpice 或 TINA-TI、则不适合您。
尊敬的、
Manuel Chavez
感谢 Michael DeSando 在此处提供有关论坛主题的技术指导。
你好、AJ、
感谢您使用 TINA-TI。 您可以看到、推挽式变压器可能需要与物理电路不同的模型; SN6501产品页面的工具和软件选项卡上的 TINA-TI 参考设计 是一个很好的起点。 很抱歉耽误您的时间、但请允许我2-4天回答适当的解决方案。
TI 的其他器件型号会进行加密、因此第二个选项是使用分立式组件对该器件建模、该组件不会显示器件行为、但会提供一般功能。
让我知道您喜欢哪种方法。
尊敬的、
Manuel Chavez
你好、AJ、
但愿你是如此。 我已请求为您制作 SN6501的未加密模型-如果您希望进行此仿真的方法仍使用 IC 模型、我将跟踪此主题或通过电子邮件进行跟踪。
如果时间是这里的一个问题、可以根据 SN6501 数据表的第12页方框图在 LT Spice 中构建一个离散模型 -如下所示。
如果您在 LT Spice 中实现离散仿真时需要帮助、请告诉我。 如前所述、我将更新有关 SN6501型号的此主题。
感谢你能抽出时间、
Manuel Chavez
所有、
有关未加密模型的一些重要免责声明:
1) 1)不 支持 LT Spice。 这是为了遵守 我们的 IP 法规以及相关公司和供应商的许可限制。 未加密模型按原样提供,旨在与 PSpice 和 Tina-TI 配合使用。 因此、 很抱歉、我们无法支持这两个之外的仿真器。
2) 2)未加密模型不能在没有 NDA 的情况下发布、除非另有明确说明[本政策特定于每个产品]。
感谢您的理解。
此致、
Abhi