This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301

Guru**** 2802405 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, OPA320, ISO224, AMC1311, AMC1311EVM, TLV704, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/748066/amc1301

主题中讨论的其他器件:AMC1301OPA320ISO224AMC1311AMC1311EVMTLV704SN6501

HII Alex  

你在干什么  

我想使用 amc1301来感测振幅范围为0至700伏、频率为60Hz 的电源交流线路  

我看到我需要在 AMC1301的输入端使用电阻分压器网络,因此当交流线路为700V 时,VINP 引脚的最大振幅为250mV。(我将 VINN 接地)  

但我的设计有问题,我的问题是当电力线幅值降至100伏或更低时,我在 VINP 处得到的输入电压非常低,大约为5mV,在隔离放大器的输入端摆幅不是很大。

如我的案例所示、我对如何感应高交流电压有任何建议  

我可以通过连接不同的电阻器网络来解决这个问题 、因此当振幅电压降至100V 时、我开始使用另一个电阻分压器网络、在 amc1301的输入端为我提供250mV 的电压

但是、我想看看您是否有其他方法 使用 AMC1301来感应幅值为700交流电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aied、

    感谢您的发帖! 我很好,希望大家也一样。

    您能否发布显示您的电阻分压器网络的原理图?

    电压应成比例、因此如果交流线路上的700V 对应于250mV、则交流线路上的100V 应为35mV、而不是5mV。

    拥有第二个电阻器网络是一个有趣的想法、但我认为、如果它不能正确切换回-无论是物理还是代码中的-可能会导致问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex  

    早上好  

    是的、正确的100V 等于35mv  

    电阻器网络为10K 和3.5欧姆

    您是否建议使用其他电阻器值?

    是的、我打算通过硬件更改电阻器网络、但我想看看是否还有其他方法可以进行此测量?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII Alex
    还有一个问题:输出信号的相位是否与输入相位相对存在任何漂移?
    原因我认为输出阶段与输入具有相同的阶段?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aied、

    谢谢! 希望大家下午好。

    这些电阻器值对于700Vac 的压降不安全-电压将以热量的形式耗散、我怀疑这些电阻器可以处理此类压降。 当您在此处选择要使用的电阻器时、请确保查看它们的热额定值、以确保它们能够处理将产生的热量。 使用如此高的电压时、请确保安全!

    查看此主题、我相信他们执行的测量与您的测量非常相似: e2e.ti.com/.../2281751

    和此 TI 参考设计: www.ti.com/.../tidubx1b.pdf

    此帖子应回答您的第二个问题: e2e.ti.com/.../743968

    当您更改原理图时、如果您有任何其他问题、请告诉我!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex

    感谢你的帮助  

    我对 tidubx1b.pdf 中的增强型 amc1301电路使用 TINA 进行了仿真  

    直流总线输入电压。

    我想以50Hz 的频率感应566交流电压  

    我得到了以下结果

    输入信号的峰值为322mv

    最小值为-124mv

    运算 放大器的输出被钳制在最大值、而不是完整的正弦波

    我希望在输入端看到+/- 250mV 、在输出端看到全正弦波。我尝试偏置输入但输出仍然被钳制,您有什么想法吗?  如何校正电路以利用250mV 输入  范围 e2e.ti.com/.../566volt-main-line-sense1.TSC

    我连接了 Tina 设计  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运算放大器320的输出削波为3.24
    运算放大器320的输出馈入 MCU ADC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex,你是怎么做的  

    你看到了我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aied、

    对拖延答复表示歉意,上周是美国的假日。

    是否使用直流传输特性计算322mV 峰值和-124mV 最小值?

    使用"Analysis"->"AC Analysis"->"Calculate Nodal Voltages"、我可以看到输入端的幅值为224mV、电压为186mVrms。

    OPA320的输出应为0至3V、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex  

    希望你有一个很好的清爽的假期:)

    我附加了仿真的屏幕截图  

    您可以看到、输入幅值最大为322mv、当  我在此值之间进行推理时、输入幅值大约 为340mv、远高于器件的250mV 输入摆幅、这是一个问题

    第二个是该输入正弦波不是以0v 为中心    

    一旦输入线路上有566v,输入端的电阻分压器网络中的电压应该为250mV。

    输出运算放大器被削波至输出波的最大峰 值, 是的、输出应介于0和3V 之间、这是因为我将其馈入我的 ADC    、而运算放大器的输出应介于0到3V 之间、这是因为我将馈入我的 ADC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII I 还连接了原理图、其中显示了我在输入端使用的电阻器网络  

    如果有566VAC 的电压、则应通过分压进行检测、I 相应感应250mV  

    正如 我在上面提到的322mv 和-124mv 那样、仿真中不会发生这种情况

    我怀疑这是导致运算放大器输出削波的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../566volt-main-line-sense1_5F00_AS.TSC

    您好 Aied、

    我认为误差是由 AMC1301偏置电流模型造成的。 AMC1301在 VINP 和 VINN 上的典型输出偏置电流为15uA、总输出偏置电流为30uA。 我无法验证仿真模型产生的偏置电流大小。 如果您查看 I attached 文件、当我将输入电阻降低128倍时、直流偏移大部分会被移除。 由于电阻器的热问题、这对于实际应用来说是不切实际的、但我认为至少可以对 OPA320级进行仿真。

    我还在 VINN 布线上添加了一个额外的电阻器、以帮助更大限度地减小直流失调电压。 此配置如图52所示。 规格。 请查看10.2.2.1节"设计要求"中的公式1、以查看增益误差公式。 由于 AMC1301的输入阻抗较低、因此当为分流器使用尺寸可比较的电阻器时、它会创建一个额外的电阻分压器。 如果要使用 AMC1301进行电压检测、请尝试尽可能降低分流电阻。 考虑到用于电压检测的隔离式放大器(AMC1311、ISO224)是无法执行系统校准的另一种方法。

    我对 OPA320级进行了一些更改。 我添加了连接到 OPA320正输入端子的1.5V VCM、该端子将共模设置为1.5V (0至3V ADC 输入范围的中间值)、并更改了反馈电阻器的值以适应满量程范围。  由于模型的原因、输出摆幅的负极侧(85.74mV)似乎存在一些削波。 OPA320数据表指定的所有"两个电源轨的电压输出摆幅"情况下均小于50mV、因此我不知道为什么会看到86mV。 我不支持 OPA320、因此我无法说明它的模型有多精确。 也许您可以在放大器论坛上发帖、他们会给出答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex 感谢您的回复

    我在电路上看到了您的修改  

    我的电压感应的答案似乎是使用您向我推荐的 AMC1311:)

    我会尝试一下,如果我有任何问题,我会再回来,再次感谢您的帮助。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴帮助 Aied!

    祝你一天愉快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex,希望你能做到

    Alex 我有疑问  

     在 AMC1311EVM 电路板指南中 、有一个部分介绍了如何使用具有中心带式变压器的推挽式驱动器在 AMC1311的两个 VDD 轨之间实现隔离   

    在我的设计中、我需要大约5个 AMC1311组件来进行电压测量、我不认为对于每个 AMC1311放大器、我都需要构建如图3所示的电源隔离电路  

    http://www.ti.com/lit/ug/slau745/slau745.pdf

    我的问题是、我可以将多少个 amc1311隔离放大器连接到图3中所示的电源电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aied、

    谢谢! 我希望你们也很好!

    这取决于几个因素、包括您将提供的电压。 查看 SN6501数据表-它在5V 电源下可提供高达350mA 的电流、在3.3V 电源下可提供高达150mA 的电流。 TLV704 LDO 可在 高侧输出上处理高达150mA 的电流。 然后查看 AMC1311数据表、VDD1上消耗的最大电流为9.7mA。

    这意味着使用推荐的电路最多可以有15个器件(150mA/9.7mA)。 但是、这是一个完美的系统、不考虑损耗和低效率。 我认为5个 AMC1311器件应该可以。

    随附的应用手册可能也很有用:e2e.ti.com/.../SN6501_5F00_HV.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex  

    感谢您的回复  

    我得到了您的帮助,我将使用5个 AMC 组件继续进行设计  

    如果我有更多的问题、我会再给您解答  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII Alex

    我想我的问题没有结束:)

    正如我告诉您的、我使用 AMC 1311测量交流工业相的电压、因为您知道有三个相位 R S T 和返回 N 以及实际接地。

    假设我要测量 R 和 N 之间的电压基准,我很困惑在哪里连接 AMC1311 VDD1电源轨的 GND1
    我是否将其连接到 N 线?

    假设我还想测量另一个 AMC1311中 N 和 G 之间的解速率、在本例中、我是否将 GND1连接到电力线的接地端?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aied、

    我在上一篇文章中犯了一个错误,我并不认为你会测量不同的阶段,我只是考虑当前的消耗。 由于您正在测量不同的相位、因此器件之间的测量电势将大不相同、因此您将无法为5个 AMC 器件使用相同的电源。 EVM 上的变压器为单相、这意味着每相需要1个、至少3个。 如果您使用三相变压器、那么您将能够每相使用一个抽头。

    查看此 TI 参考设计、我认为它将有助于说明我的观点: www.ti.com/.../tidu755.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex  

    感谢您的回复

    是的 、我可以在 tidu755.pdf 的图6中看到  、amc1311的每个相位都有不同的电源。

    但我想问 AMC1311隔离放大器两侧的接地情况  

    在 f tidu755.pdf 的图6中 、设计底部有一个用于测量电压的分压器

    我有两个问题:

    1-电机旁边 AMC 左侧 VDD1电源的接地端(  TPS7A3001侧的接地端)是否连接到电机的中性相位 pf?

    2- AMC 右侧 VDD2上的接地端(  SN6501DBV 的接地端)是否连接 到 SitaraTM AM437x IDK 的接地端? 原因 AMC 的输出会进入 ADC,这意味 着 SitaraTM AM437x IDK 上 ADC 的接地端连接到 SN6501DBV 的接地端,我对吗?

    我是问原因、我对 AMC 每侧的接地层感到困惑、我的设计与   tidu755.pdf 中提供的设计类似 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aied、

    它不应连接到中性点、因为它的电压可能会根据相位负载而变化。 根据特性表、这可能会导致电路超出器件的电源限制。 有关如何连接电路的其他示例、请查看图49。 和52. 并确保不会违反电源限制。

    低侧 GND 可连接到 Sitara GND、但这实际上取决于您的设计以及您是否有一个或两个 GND。 对于两个 GND 系统、使用模拟和数字 GND、然后可以使用零欧姆电阻器连接两个 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex、谢谢您能给我发送一个 数据表链接、该数据表显示了图49。 52、这样我就可以看到 HOE 连接高侧的接地??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII Alex 我查看了 AMC1311的数据表、我可以看到您的意思

    在图49中、AMC1311的 GND1连接到电机驱动器的-Vbas

    但在我的情况下,我想使用 AMC 1311来测量相位与中性点之间的电压差(例如,测量220VAC 壁插座相位与中性点之间的电压差) 我的问题是、在我的设计中、我将热侧的 GND1连接到哪里?
    我的所有困惑都是关于高侧的地面:)

    假设我的电路的输入来自墙壁插座、是相位和中性的、如何使用 AMC1311来测量基准电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aied、

    GND1将连接到您要测量的任何值。 如果您要测量中性点相位、则 GND1将连接到中性点。

    此帖子可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../383424
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex  

    感谢您的回复,我认为这总结了我目前的问题:)

    我将继续进行设计。

    希望一切顺利