Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, OPA320, ISO224, AMC1311, AMC1311EVM, TLV704, SN6501
https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/748066/amc1301
主题中讨论的其他器件:AMC1301、 OPA320、 ISO224、 AMC1311、 AMC1311EVM、 TLV704、 SN6501HII Alex
你在干什么
我想使用 amc1301来感测振幅范围为0至700伏、频率为60Hz 的电源交流线路
我看到我需要在 AMC1301的输入端使用电阻分压器网络,因此当交流线路为700V 时,VINP 引脚的最大振幅为250mV。(我将 VINN 接地)
但我的设计有问题,我的问题是当电力线幅值降至100伏或更低时,我在 VINP 处得到的输入电压非常低,大约为5mV,在隔离放大器的输入端摆幅不是很大。
如我的案例所示、我对如何感应高交流电压有任何建议
我可以通过连接不同的电阻器网络来解决这个问题 、因此当振幅电压降至100V 时、我开始使用另一个电阻分压器网络、在 amc1301的输入端为我提供250mV 的电压
但是、我想看看您是否有其他方法 使用 AMC1301来感应幅值为700交流电压