This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:EV2300的隔离

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/750018/iso1540-isolation-for-ev2300

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我们尝试使用 ISO1540隔离 EV2300 SMBus。 实现的电路与 ISO1540数据表(第24页)中的电路相同。 IC 的一侧由 EV2300电路板本身供电、而另一侧由3.3V 外部电源供电。 问题在于、当 EV2300进行传输时、ISO1540上未观察到任何输出。 我们迄今所做的工作如下:

1) 1)在 EV2300的时钟频率下使用函数发生器测试了电路。 这种情况非常好。

2) 2)在 EV2300和 ISO1540之间插入了一个缓冲器。 这也是完美的、但代价是双向通信(这是无用的)。

当 EV2300直接连接到 ISO1540 (使用上述电路)时、似乎会出现此问题。 您能否向我指出此问题的根源、并提出解决方案?  

谢谢、此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    很遗憾听到您在使用 ISO1540与 EV2300时遇到问题。 我有几个问题要更好地了解您的用例、请帮我提供您的意见。

    1. EV2300页面上有一条说明,说明 EV2300不适用于 Windows 7和更高版本等64位操作系统。 您是否使用32位操作系统(如 Windows XP)? 您是否还尝试使用 EV2400?

    2.您能告诉我有关连接的更多详细信息吗? 您连接到了 ISO1540的哪一侧? 是 SIDE1还是 Side2?
    什么连接到 ISO1540的另一侧?

    3.您正在使用 EV2300中的什么设备为 ISO1540供电? 是 VOUT (5V)还是 VCC (3.3V)?

    4.当您通过从函数发生器应用时钟来测试 EV2300时、您在哪里应用时钟以及您在哪里监控时钟以检查一切是否正常?

    请帮助我们提供上述信息、以便我更好地了解问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。


    1.我在 Windows XP 上使用的是 EV2300、并且没有 EV2400。 我可以确认时钟和数据都存在于引脚上、并使用示波器进行检查。

    2. EV2300连接到 ISO1540的第2侧。 另一侧连接到 bq2084芯片。

    3.我正在使用 VCC (3.3V)引脚为第2侧的 ISO1540供电。

    4.我在数据和时钟引脚上的第2侧应用了时钟。 1侧通过示波器监控输出。

    再次感谢你。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您分享您的意见。
    我已经检查了 bq2084的逻辑阈值、我发现它与 ISO1540的 SIDE1兼容。 因此、它们可以正常工作。

    您能否确认 ISO1540和 bq2084之间的连接是否短路? 它们是否位于同一 PCB 上?

    如果您绕过 ISO1540并短接连接使其非隔离式、您是否看到 bq2084与 PC 通信?


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您是否能够分享您对该问题的任何更新? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-谢谢、很抱歉您未能提前回复、

    不可以、它们不在同一 PCB 上、并且通过跳线连接。 绕过 ISO1540时、系统工作正常。 我将尝试尽可能缩短跳线、然后返回给您。

    不幸的是,由于其他承诺,我不得不暂停该项目,但不久将恢复。

    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    感谢您的更新。 很高兴知道、您将研究缩短 ISO1540与 bq2084之间的距离。

    由于您稍后将研究此项目、我将继续将此 E2E 帖子标记为"已关闭"、以便于跟踪已打开的 E2E 帖子。 更新完成后、您可以回复此 E2E 帖子、也可以通过点击"提出相关问题"来创建新的 E2E 帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao