主题中讨论的其他器件: EV2400
您好!
我们尝试使用 ISO1540隔离 EV2300 SMBus。 实现的电路与 ISO1540数据表(第24页)中的电路相同。 IC 的一侧由 EV2300电路板本身供电、而另一侧由3.3V 外部电源供电。 问题在于、当 EV2300进行传输时、ISO1540上未观察到任何输出。 我们迄今所做的工作如下:
1) 1)在 EV2300的时钟频率下使用函数发生器测试了电路。 这种情况非常好。
2) 2)在 EV2300和 ISO1540之间插入了一个缓冲器。 这也是完美的、但代价是双向通信(这是无用的)。
当 EV2300直接连接到 ISO1540 (使用上述电路)时、似乎会出现此问题。 您能否向我指出此问题的根源、并提出解决方案?
谢谢、此致、
Daniel