This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:拓扑设计建议

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/749201/iso1540-advice-on-topology-design

器件型号:ISO1540
主题中讨论的其他器件:ADS7828、

早上好

我们计划像这样将一些 ADS7828与主微控制器连接(请参阅 sketch):

-您能否检查此拓扑是否正常工作?

-尤其是对于 ISO1540、1侧的容性负载不能超过40pF、但我无法找到什么负载代表 ADS7828。 我们可以在这里并联连接另一个 IC 吗?

提前感谢您的关注。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clavier、您好!

    感谢您关注 ISO1540并分享清晰的连接图。

    建议将 ISO1540与主/从 MCU 关联、其中器件的 SIDE1连接到 MCU、而 SID2连接到 I2C 总线。 在您的应用中、如果两个器件(ADC 和 MCU)的负载电容低于40pF (包括 PCB 布线电容)、并且两个器件还符合 ISO1540的 VIL1和 VIH1要求、则可以使用 ISO1540 SIDE1上的两个器件。

    请注意、这不是我们的建议、但我认为在使用它时没有任何问题。

    关于 ADS7828的 SDA/SCL I/O 电容、我建议您在相关论坛中创建一篇 E2E 帖子、您应该会收到 TI 合适团队的回复。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rao 的专业知识。 我还将在另一个论坛上发帖。
    此致
    David