https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/747025/amc1100
主题中讨论的其他器件:AMC1100、 TLV9001HII Alex,你是怎么做的
我购买了 amc1100芯片、并在我们的实验室中进行了 AM 实验
我将高侧和低侧 VDD1和 VDD2连接到5伏不同的电源、因此它们是隔离式 GND (不要共用同一接地)
我的目标是在 50Hz 频率下测量幅值范围为0mA 至100mA 的交流交流交流交流交流交流电。
在输入端、我连接了一个2.5欧姆的分流电阻器、因此在100mA 的最大振幅下 、我将在 AMC1100输入端获得250mV 的最大允许电压。
我在最大电流振幅100mA 的情况下启动了实验、每次测量都 将输入电流的振幅减小5mA、并测量了 AMC1100的输出电压
我将测量结果附加在附件段中!!
我发现 每次将电流减小5mA 时、输出电压振幅的差异(我采用正弦波的最大峰值)为0.04V
因此、对于每5mA 的电流、输入端都会降低。 我在 AMC1100输出端得到大约0.04伏的振幅下降。
我从 电流互感器馈入 AMC110输入,我需要我的分辨率从0.04提高几倍,换句话说,我对输入端每变化1mA 的振幅电流感兴趣,我将得到最小0.1伏的振幅差或更高的值。 我的问题是如何使用 AMC 隔离放大器系列来实现这一目的?
我非常感谢你的帮助
e2e.ti.com/.../amc1100_2D00_2.5ohm_2D00_current-sense.xlsxe2e.ti.com/.../amc1100_2D00_2.5ohm_2D00_current-sense.xlsx