This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, TLV9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/747025/amc1100

主题中讨论的其他器件:AMC1100TLV9001

HII Alex,你是怎么做的  

我购买了 amc1100芯片、并在我们的实验室中进行了 AM 实验   

我将高侧和低侧 VDD1和 VDD2连接到5伏不同的电源、因此它们是隔离式 GND (不要共用同一接地)

我的目标是在 50Hz 频率下测量幅值范围为0mA 至100mA 的交流交流交流交流交流交流电。

在输入端、我连接了一个2.5欧姆的分流电阻器、因此在100mA 的最大振幅下 、我将在 AMC1100输入端获得250mV 的最大允许电压。

 我在最大电流振幅100mA 的情况下启动了实验、每次测量都 将输入电流的振幅减小5mA、并测量了 AMC1100的输出电压  

我将测量结果附加在附件段中!!

我发现  每次将电流减小5mA 时、输出电压振幅的差异(我采用正弦波的最大峰值)为0.04V  

因此、对于每5mA 的电流、输入端都会降低。 我在 AMC1100输出端得到大约0.04伏的振幅下降。

我从  电流互感器馈入 AMC110输入,我需要我的分辨率从0.04提高几倍,换句话说,我对输入端每变化1mA 的振幅电流感兴趣,我将得到最小0.1伏的振幅差或更高的值。 我的问题是如何使用 AMC 隔离放大器系列来实现这一目的?

我非常感谢你的帮助   

e2e.ti.com/.../amc1100_2D00_2.5ohm_2D00_current-sense.xlsxe2e.ti.com/.../amc1100_2D00_2.5ohm_2D00_current-sense.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、最后我会纠正自己的问题

    我需要在输入端每变化1mA、我将在 AMC1100输出端获得最小0.03伏振幅差
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aied、

    我很好,你过得怎么样?

    输入端的"1mA 电流变化、我将获得最小0.03伏振幅差"、这样100mA = 3V、这是 ADC 的最大输入电压、对吧?

    正如目前所示、该器件在2.55Vcm 上输出2Vpk-pk。 TLV9001等运算放大器可用于将共模转换为0V 并将增益增加1.5V。 这将在0Vcm 时为您提供3Vpk-pk 信号。 如果您的 ADC 是单端的、这种方法是合理的。  www.ti.com/.../sbaa229.pdf

    我在对文件进行一些处理后重新附加了它。  

    e2e.ti.com/.../amc1100_2D00_2.5ohm_2D00_current-sense_5F00_AS.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Alex

    感谢您的回复和帮助,您的信息对我非常有帮助  

    如果我有更多问题,我会再给你解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aied、

    很高兴能提供帮助!