This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:ISOW7841 VISO 纹波电压改进

Guru**** 2512345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/693967/isow7841-isow7841-viso-ripple-voltage-improvement

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件:ADS1248

尊敬的先生:

我们的客户测量了 VISO 纹波电压、90mVpp、85us @ 5VIN-5V 输出、2mAout (仅驱动 ADS1248)。 这既不是问题、也不是问题、了解典型值100mVpp 和图30的 d/s

但是、如果可能、他们希望改善更低的纹波电压。 一个想法是在下图中添加 LC。 您认为这是正确的方式还是有另一种好方式?

如果有改进 Vpp 的好建议、我们将不胜感激。

此致、

Masa  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的马萨:

    感谢您使用 E2E 论坛。 是的、您可以使用外部低通滤波器进一步降低输出纹波电压、并且使用 LC 滤波器是最容易实现的方案之一。
    10µF 0.1µF Ω+ 1 μ F 的输出去耦电容、输出纹波频率可介于10kHz 至120kHz 之间。 因此、我建议选择截止频率或3dB 频率低于10kHz、以有效滤除纹波。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar-San、您好!

    非常感谢您的快速响应。

    我正在尝试针对10kHz 截止频率计算合适的电容器(和电感器)值。 它可能只是10uF 的两倍。

    但是、如果您有一些 公式、说明10kHz 和120kHz 是如何从10uF 和0.1uF 产生的、那会非常好。

    我的初步公式是 FC=1/(2 x PI x R x C)

    实际上、Murata 的10uF SMT 陶瓷电容值将在5V 偏置时从10uF 变为6uF、如下图所示。 因此、预计会产生更大的陶瓷电容器。

    我 为 R 应用了电容器的 ESR。我是否需要考虑 VISO 阻抗?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    去耦电容器和纹波频率之间没有直接的公式。 对于 ISOW、输出纹波频率取决于连接的负载。 对于较高的负载、频率将接近120kHz、而对于较低的负载、频率将接近10kHz。

    10µF ISOW 器件特性主要在0.1µF μ V+ μ s 完成、因此我将该电容称为测试条件。 在此测试条件下、根据负载、输出纹波频率将在10kHz 至120kHz 的预期范围内。 对于较高的电容、频率范围可以在较低侧扩展、以便根据负载进一步降低值。

    对于 π 型滤波器、您可以使用以下公式计算截止频率、其中两个电容值将各为 C/2、电感值将为 L、如下图所示。

    fc = 1/[π x 平方根(L x C)]

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致、

    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koteshwar-San、您好!

    非常感谢您的回答和出色的设备。 我将建议客户根据其尺寸容限和预期纹波 Vpp 添加一些 LC、并参考您的建议。

    此致、
    Masa