This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:输出会定期自动下拉

Guru**** 2898460 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/741277/iso7760-output-automatically-pulled-down-periodically

器件型号:ISO7760

您好!

我们使用 ISO7760来隔离提供给多个栅极驱动器的 PWM 信号。 但是、我们现在注意到 ISO7760的输出会定期下拉。 请查找随附的案例。

在输入端提供高电平信号、但输出不会持续为高电平。

2.输入端提供固定占空比25kHz 信号。 但是、输出会定期下拉、持续特定的时间。

请建议可能出现的问题。

此致、

Shyama

1.输入偏高

1'-输出-  

2. PWM 输入-  

2'- PWM 输出-  

输出 PWM 占空比和频率正确。 正是如上所示、输出被定期下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shyama、
    这种行为是意外的。 您是否能够提供 ISO7760所附内容的原理图捕获? 如果您不愿意在公共论坛上分享、我向您发送了一份 E2E 朋友请求、以便您可以利用私人信使功能。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shyama、
    我几天内没有听到你的声音。 您是否能够解决此问题?
    此致、
    Dan