This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7641FM:6000V Vpk 测试在客户测试中失败

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7641FM, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/734879/iso7641fm-6000v-vpk-test-failed-in-customer-test

器件型号:ISO7641FM
主题中讨论的其他器件: ISO7741

我的客户通过在两侧隔离栅之间施加短时间(1.2/50us)峰值电压(6000V)脉冲、测试了 ISO7641FM 隔离电压。 发现4个被阻尼、只有2个通过测试。 下面是测试方法(每个侧引脚都短接)和施加的电压脉冲。  ISO7641规范可在1分钟内维持6000V 的峰值电压。 因此、请检查原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrick、

    我很50µs 您的客户在测试 ISO7641FM 以进行6kV 浪涌测试(1.2/μ s)时遇到问题。 我们确实希望 ISO7641FM 通过6kV 浪涌测试、并且该器件已经过充分的测试。

    您共享的测试波形与典型浪涌脉冲看起来非常不同、

    1.您能否分享更多有关客户申请的脉搏类型的详细信息?
    2.您是否知道每个样本应用了多少个脉冲?
    3.您是否知道是否同时施加了正脉冲和负脉冲? 如果是,有多少?
    4.您知道 ISO7641FM 上观察到的故障特征是什么吗? 阻抗是否下降?

    请务必分享上述信息、以便我们能够帮助了解器件为何未通过6kV 浪涌测试?

    如果客户正在评估要在其开发产品中使用的 ISO7641FM、我建议客户改用 ISO7741。 ISO7741将支持至少12.8kV 的浪涌性能以及数据表中清楚表明的许多其他优势。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    请在下面找到。 实际上、客户在3KV 至4KV、5KV、5.5KV 和6kV 范围内进行此类测试。 ISO7641可承受5.5KV 以下的电压、如左侧波形所示。 但是、当进行6kV 测试时、器件会像右下角那样损坏和电压波形(可能示波器无法捕获峰值波形、因此只显示3KV 和向下)。 您认为这与应用问题或质量问题有关吗?

    1.您能否分享更多有关客户申请的脉搏类型的详细信息?
    2.您是否知道每个样本应用了多少个脉冲? =>一次测试只使用一个脉冲。  将针对每个电压 电平重复三次;

    3.您是否知道是否同时施加了正脉冲和负脉冲? 如果是、有多少?=>仅使用正 脉冲。  每次一个脉冲;

     4.您知道 ISO7641FM 上观察到的故障特征是什么吗? 阻抗是否下降?=>器件/芯片表面断裂(凸起);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、

    感谢您的详细信息和波形。 我对延迟回复表示歉意;我们的隔离团队仍在对此进行调查、并将在周五之前跟进。


    尊敬的、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Garrick!

    希望您做得好。 您知道设备的批次追踪代码吗? 这些是写在顶面上的字母和数字。 我们将需要它们进行进一步调试、以帮助确定根本原因。


    感谢您的耐心等待、

    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有、

    此主题目前正在通过电子邮件解决。 一旦找到解决方案、Garrick 或我自己将做出回应。 对于类似的问题或疑虑、请使用此窗口右上角的按钮提问相关问题或新问题。


    最棒的
    Manuel Chavez