请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5500EVM 我正在尝试使用 ISO5500EVM 驱动 n-MOSFET (30n60 IC)。 问题是、我没有获得输出侧左侧的输入 Put 引脚(TP4)的控制信号。(右侧的 Vout)
我的连接是
左侧
TP10和 TP9之间为5V
发送到 TP4的控制信号
TP3和 TP4接地
右侧
S、D 和 G 点连接到 MOSFET 的源极、漏极和栅极。 并且一个负载连接到 MOSFET、并且在 MOSFET 和负载之间提供20伏的电压。
TP12和 TP11之间提供15伏电压
如果您能让我知道正确的连接、那将非常有帮助。