This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5500EVM:在输出端未获取输入 PWM 信号。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5500EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/735253/iso5500evm-not-getting-the-input-pwm-signal-at-output-side

器件型号:ISO5500EVM

我正在尝试使用 ISO5500EVM 驱动 n-MOSFET (30n60 IC)。 问题是、我没有获得输出侧左侧的输入 Put 引脚(TP4)的控制信号。(右侧的 Vout)

我的连接是

左侧
TP10和 TP9之间为5V
发送到 TP4的控制信号
TP3和 TP4接地

右侧
S、D 和 G 点连接到 MOSFET 的源极、漏极和栅极。 并且一个负载连接到 MOSFET、并且在 MOSFET 和负载之间提供20伏的电压。
TP12和 TP11之间提供15伏电压

如果您能让我知道正确的连接、那将非常有帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddiq、

    我支持这一部分的同事不在办公室。 让我了解一下他何时回来帮助你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddiq、

    这可能是由于 DESAT 引脚上的连接不正确所致。 能否尝试连接 JMP2以查看是否可以获得输出?

    您还能绘制一个 MOSFET 连接到外部20V 电源的原理图吗?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的选择。 我已连接 JMP2,但仍然没有在逻辑门获取输出信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddiq、

    VCC2侧有一个 UVLO 功能、该功能可能已禁用驱动器输出。 您能否测量 VCC2和 VE 之间的电压?

    您还能尝试一下吗?

    请将 VIN-连接到 GND1。
    请连接 JMP8。

    请告诉我它是怎么发生的。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    熊您好、
    我尝试将 VIN-连接到 GND1和 JMP8。 我仍然没有在栅极引脚获取输入信号。
    VCC2和 VE 之间的电压为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我不连接 MOSFET/IGBT、我是否应该在 Iso5500evm 的栅极引脚(G)和漏极引脚(D)之间获得输入信号。 我的意思是,当没有连接到 S、G、D 引脚时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddiq、

    我将关闭此主题、因为我们正在离线讨论。

    此致、