This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:使用 SN6501-SN6505通过100mA IO 将5V 转换为12V

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A, SN6505BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/731227/sn6505a-use-sn6501-sn6505-to-convert-5v-to-12v-with-100ma-io

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他部件:SN6501SN6505BEVM

大家好、

我的客户正在考虑使用 SN6501或 SN6505来制造隔离式电源。 Vin=5V、Vout=12V、Io=100mA。

您对此应用是否有任何参考设计? 此外、您是否对该应用中需要使用的变压器有任何建议?

谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Wayne!

    感谢您在 E2E 上发布此问题。 尽管 TI 在此应用中没有相同的参考设计、但我将在接下来的几个小时内为您发布解决方案。 同时请考虑以下问题:

    1.客户的申请是否有特殊条件? 可能用于高温或汽车应用
    2.客户偏好的稳定性是否高于成本?


    我很快就会跟进。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    请参阅以下原理图:



    该原理图源自 SN6505A 数据表的第9节、该节是该器件的最佳参考。 请记住、所示的肖特基二极管价格低廉、但在低于85dC 的温度下可实现最佳功能。

    变压器匝数比计算为1:3.45、可补偿 +/-10%的电源容差、二极管+ LDO 两端的损耗以及额外裕量。 使用的中间抽头变压器为 Wurth Elektronik 750316769、可提供基本隔离。 客户可以选择使用此变压器或联系首选供应商。


    这对于客户规格来说是可以的吗? 请跟进哪些是正确的、哪些是需要改进的。


    祝你度过美好的一天!
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您的回复。 您说此原理图源自 SN6505A 数据表的第9节。 但我在数据表中找不到它。 请帮助您共享您正在查看的文档吗? 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    使用以下链接专门介绍第9.2.2节:

    www.ti.com/.../sn6505a.pdf


    谢谢、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我们的客户认为此解决方案是否有用? 我感谢任何后续行动。


    感谢你能抽出时间、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    我从你们那里听说了几个星期、所以这个主题将被关闭。 请告诉我客户的问题是否已解决。 如果有其他评论或疑虑、您可以通过回复此主题或提出新问题来发布这些评论或疑虑。


    祝您和客户一切顺利、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    很抱歉耽误你的回答。 我已为 客户应用 SN6505BEVM 和 SN6505BDBVR 样片。 他们现在正在进行评估。 客户还考虑将 DCP010512BP 作为更简单的解决方案。 感谢您的支持。

    此致、

    韦恩

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    不用客气! 客户所需的隔离级别可能是决定因素。 请记住、DCP010512BP 可提供高达1kV 的隔离、其中 SN6501或 SN6505与可提供基本或增强型隔离(2.5kV ->5kV)的变压器配合使用。

    您和客户的成功。


    最棒的
    Manuel Chavez