Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A, SN6505BEVM
主题中讨论的其他部件:SN6501、 SN6505BEVM
大家好、
我的客户正在考虑使用 SN6501或 SN6505来制造隔离式电源。 Vin=5V、Vout=12V、Io=100mA。
您对此应用是否有任何参考设计? 此外、您是否对该应用中需要使用的变压器有任何建议?
谢谢。
此致、
韦恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN6501, SN6505A, SN6505BEVM
大家好、
我的客户正在考虑使用 SN6501或 SN6505来制造隔离式电源。 Vin=5V、Vout=12V、Io=100mA。
您对此应用是否有任何参考设计? 此外、您是否对该应用中需要使用的变压器有任何建议?
谢谢。
此致、
韦恩
韦恩、
请参阅以下原理图: 
该原理图源自 SN6505A 数据表的第9节、该节是该器件的最佳参考。 请记住、所示的肖特基二极管价格低廉、但在低于85dC 的温度下可实现最佳功能。
变压器匝数比计算为1:3.45、可补偿 +/-10%的电源容差、二极管+ LDO 两端的损耗以及额外裕量。 使用的中间抽头变压器为 Wurth Elektronik 750316769、可提供基本隔离。 客户可以选择使用此变压器或联系首选供应商。
这对于客户规格来说是可以的吗? 请跟进哪些是正确的、哪些是需要改进的。
祝你度过美好的一天!
Manuel Chavez