This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35T:同一电路板上的多个器件-消耗过多电流

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO35T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730424/iso35t-multiple-parts-on-same-board---drawing-excess-current

器件型号:ISO35T

我在一个板上有7个 ISO35T。  我的设计非常接近参考设计。 我的设计有以下不同之处:

  • 我将 DE 连接到高电平、然后/RE 连接到接地
  • 我已将所有隔离接地连接在一起(这些接地将连接到接地) 隔离接地未连接到 A 侧接地(或任何其他)。

我刚刚收到原型板、当我尝试给它加电时、板载稳压器进入电流限制。  我认为稳压器可能存在问题、因此我使用工作台电源将其绕过、它也会进入电流限制、电压会下降到大约1伏。  ISO35T 都变得很热(取决于我允许它们消耗的电流)。 我不允许他们变热。   除了 ISO32T 芯片外、电路板上没有任何其他东西正在预热。

我提起了驱动每个器件上变压器的引脚1和2、没有任何差异。 我在非隔离侧提升了变压器中心的+3V3引脚、没有任何差异。  显然、由于 变压器的驱动器断开、因此芯片本身会消耗电流。

有没有人知道发生了什么?  是否可以将所有隔离接地连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Solarmx:

    很遗憾听到 ISO35T 的这些问题。 系统中的某个位置可能短路。 为了帮助解决这个问题、您能否提供以下信息?

    1.设计原理图、并注明工作台电源的连接位置。 我请求您的友谊、以便您可以直接将其发送给我、也可以将其发布在该论坛上
    2.您的系统基于哪种参考设计? (首选带超链接)
    3.直接连接到 ISO35T 的器件的相关器件型号


    感谢您信任 E2E 论坛!

    此致、
    Manuel Chavez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Solarmx:

    为了完整起见、将此回复发布给此主题之后的每个人:

    在对 Solarmx 终端和 TI 终端进行离线跟踪和测试后、确定该系统中使用的 ISO35T 器件开箱即用。 通过对该系统中器件的功率测量和波形进行测量并与已知合格的器件进行比较来确认这一点。

    Solarmx 正在处理交换设备的适当方法。 由于该线程不再处于活动状态、我将关闭它。 如果出现新问题或疑虑、请随时使用上面的黄色和红色按钮提问或发布新问题。


    感谢您选择 TI 器件、
    Manuel Chavez