请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO35T 我在一个板上有7个 ISO35T。 我的设计非常接近参考设计。 我的设计有以下不同之处:
- 我将 DE 连接到高电平、然后/RE 连接到接地
- 我已将所有隔离接地连接在一起(这些接地将连接到接地) 隔离接地未连接到 A 侧接地(或任何其他)。
我刚刚收到原型板、当我尝试给它加电时、板载稳压器进入电流限制。 我认为稳压器可能存在问题、因此我使用工作台电源将其绕过、它也会进入电流限制、电压会下降到大约1伏。 ISO35T 都变得很热(取决于我允许它们消耗的电流)。 我不允许他们变热。 除了 ISO32T 芯片外、电路板上没有任何其他东西正在预热。
我提起了驱动每个器件上变压器的引脚1和2、没有任何差异。 我在非隔离侧提升了变压器中心的+3V3引脚、没有任何差异。 显然、由于 变压器的驱动器断开、因此芯片本身会消耗电流。
有没有人知道发生了什么? 是否可以将所有隔离接地连接在一起?