Other Parts Discussed in Thread: ISO1050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO1050 大家好、
我的客户使用 ISO1050隔离 CAN 节点和 CAN 总线。
下面是原理图:
但它们会在下降沿发现振铃、如下所示:
紫色为 CANH、绿色为 CANL、橙色为 CANH-CANL、黄色为 RX。
在短接 铁氧体磁珠后 、振铃问题已得到改善。 请参阅以下内容:
铁氧体磁珠的电感值 约为0.8uH
您能否帮助评论磁 珠是否由铁氧体磁珠引起的振铃?
请帮助分析解决方案以固定信号振铃。
Lacey
非常感谢!