This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7342FC:输入电压低于3.3V

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730099/iso7342fc-input-voltage-below-3-3v

器件型号:ISO7342FC

大家好、

我的客户遇到 ISO7342FCDWR IC 故障。

引脚14、13、12和11直接连接到 MCU、有问题的芯片的引脚12电压低于预期值。

它用于 UART 通信。

我在一个好芯片上连接了一个好的响应、在一个坏芯片上连接了一个坏的响应。

根据波形、良好的芯片处于3.3V 电平、而不良的芯片仅处于2.5V (通道2)

通道1是引脚13。 通道3是引脚11。

 好芯片:

坏芯片:

下面是它们的原理图:

以下是他们已经完成的测试:

  1. 我注意到没有 UART 响应、并看到引脚12输入具有~2.5V 的较低振幅。
  2. 我提起了隔离器上的引脚12、来自 MCU 的信号现在达到3.3V。
  3. 我用新的隔离器替换了隔离器、信号工作正常。
  4. 我再次使用坏隔离器更改了同一电路板上的隔离器、并采用了我发送给您的波形、该波形仍然为~2.5V。
  5. 然后、再次使用已知良好的隔离器更换同一电路板上的隔离器、并采用我发送给您的电压为3.3V 的波形。

您是否对我们的这种情况发生的原因有任何了解?

谢谢!

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    感谢您分享与客户问题相关的详细信息。

    在我看来、器件引脚12部分损坏的原因可能是使用之前的 ESD 处理、或者是引脚12上的过压/欠压、从而损坏通道的输入电路的某些部分。 因此、输入通道消耗的电流可能大于 MCU 可以支持的电流、从而导致 MCU 输出上的压降。

    您是否知道客户何时开始看到这种情况? 经过任何 EMC 测试(如 ESD、EFT、浪涌等)后、该特定样本是否开始出现类似的行为?
    请务必分享更多信息、了解具体情况何时开始发生。 除了上面列出的原因之外、我看不到输入电压应该变为2.5V 的原因。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    您是否能够找到有关客户所面临问题的更多信息?
    如果问题得到解决、请务必告知我们、以便我可以继续并关闭此主题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alfred、

    我希望客户能够找出 MCU 输出/ISO 输入达到2.5V 的原因。 我将继续并关闭此主题、如果您有更多输入、请回复此帖子。 或者、如果问题不同、您也可以创建新帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao