请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7342FC 大家好、
我的客户遇到 ISO7342FCDWR IC 故障。
引脚14、13、12和11直接连接到 MCU、有问题的芯片的引脚12电压低于预期值。
它用于 UART 通信。
我在一个好芯片上连接了一个好的响应、在一个坏芯片上连接了一个坏的响应。
根据波形、良好的芯片处于3.3V 电平、而不良的芯片仅处于2.5V (通道2)
通道1是引脚13。 通道3是引脚11。
好芯片:
坏芯片:
下面是它们的原理图:
以下是他们已经完成的测试:
- 我注意到没有 UART 响应、并看到引脚12输入具有~2.5V 的较低振幅。
- 我提起了隔离器上的引脚12、来自 MCU 的信号现在达到3.3V。
- 我用新的隔离器替换了隔离器、信号工作正常。
- 我再次使用坏隔离器更改了同一电路板上的隔离器、并采用了我发送给您的波形、该波形仍然为~2.5V。
- 然后、再次使用已知良好的隔离器更换同一电路板上的隔离器、并采用我发送给您的电压为3.3V 的波形。
您是否对我们的这种情况发生的原因有任何了解?
谢谢!
此致、
Alfred