This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]数字隔离器信号电压与其电源电压是否不同?

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732659/faq-can-a-digital-isolator-signal-voltage-be-different-from-its-power-supply-voltage

数字隔离器的信号电压是否与其电源电压不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数字隔离器的输入和输出信号电压取决于其施加的电源电压。 因此、为了使数字隔离器与它连接的器件兼容、建议保持信号电压与隔离器电源电压相似。 例如、当 ISO77xx 由5V 电源供电并连接到 MCU 时、MCU 信号也必须在5V 逻辑电平下运行。