This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7340-Q1:3.3V 电源供电时、侧2的最大电流消耗是多少

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/730858/iso7340-q1-what-is-the-maximum-current-consumption-on-side2-with-3-3v-supply

器件型号:ISO7340-Q1

你(们)好  

我们在设计中使用的是 ISO7340-Q1。 我们想知道使用3.3V 电源时器件的2侧(输出)消耗的最大电流。 应用的最大信号频率为20kHz。

根据数据表(第7.12节)、输出电源(3.3V)消耗的最大电流为3.6mA。 是这样吗?

我是否缺少任何其他规格、这会导致该器件的侧2上消耗的电流超过3.6mA?

电流消耗对于我们的应用至关重要。 请告知我们、如果该器件在侧2上的流耗超过3.6mA、还有其他可能。

谢谢  

Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于任何小于1Mbit/s (任何小于500kHz 的频率)的速度、3.6mA 是正确的。

    此测量假设每个输出驱动 CMOS 输入、而不是直流输入电流、并且信号线路和该输入的组合电容为15pF。 如果您有直流电流(例如、通过上拉/下拉电阻器)、或者如果电容较高(例如、功率 MOSFET 的栅极)、则这些额外的负载必须由 ISO7340驱动并增加其电流消耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的澄清。

    这解决了我对电流消耗的模糊性。

    另一个问题是第7.5节中给出的额定功率。 我觉得第7.5节(例如68mW -> ISO7340-Q1第2侧的最大功率耗散)中该表中给出的值是此 IC 支持的最大功率耗散、而不是实际功率耗散。 因为在3.3V 时、68mW 对应于20.6mA。

    这个20.6mA 值与第7.12节给出的3.6mA 值相矛盾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、额定功率是允许的最大值。