请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO7340-Q1 你(们)好
我们在设计中使用的是 ISO7340-Q1。 我们想知道使用3.3V 电源时器件的2侧(输出)消耗的最大电流。 应用的最大信号频率为20kHz。
根据数据表(第7.12节)、输出电源(3.3V)消耗的最大电流为3.6mA。 是这样吗?
我是否缺少任何其他规格、这会导致该器件的侧2上消耗的电流超过3.6mA?
电流消耗对于我们的应用至关重要。 请告知我们、如果该器件在侧2上的流耗超过3.6mA、还有其他可能。
谢谢
Sudheer